结果:找到"PCB LED 光电传感器",相关内容1000条
- 专注于传感器芯片研发,3D霍尔传感器领导者
- 昆泰芯微电子科技有限公司是一家专注于以面向物联网应用的传感器芯片研发、生产和销售的高新技术企业,于2016年由多位业界资深传感器信号链芯片专家创立,致力于成为传感器信号链及物联网芯片的行业领导者和领先的工业级/汽车级芯片提供商。公司拥有核心专利20余项,产品性能达到国际一流水平,并成功打入一线知名品牌厂商。核心技术团队毕业于清华大学,荷兰代尔夫特理工大学等海内外知名大学,拥有恩智浦,美满电子及高通工作等半导体名企工作履历。主要应用:消费类电子,智能家居,工业控制,汽车电子消费电子:手机、笔记本电脑、平板、智能玩具、TWS,消毒盒、音箱盒、美容仪、电子烟,电动牙刷、蓝牙智能笔、采耳器、磁吸无线...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 传感器 发帖人:领越Victor 发帖时间:2024-01-25 16:20:00
- 环形反射光检测探头设计
- 想请教各位想设计这种类型的探头,那么6个led是如何固定的?是六个PCB板子分别固定然后线接吗?还是有别的什么工艺手段对工艺上的这些不是很了解,想请大家指点一下,谢谢!
- 所属专栏: 技术交流 标签: PCB LED 光电传感器 发帖人:riiiiiiane 发帖时间:2022-05-30 13:23:00
- 加速度传感器环境光传感器台湾Sensortek昇佳品牌STK系列好用不贵
- 加速度传感器STK8321STK83238325环境光传感器STK3331333233373338速度传感光传感器有用到欢迎来咨询
- 所属专栏: 技术交流 标签: 速度传感器 光传感器 发帖人:电源芯片韩工 发帖时间:2022-04-12 15:09:00
- LOTO示波器实测——光照强度传感器
- LOTO示波器实测——光照强度传感器loto最近推出了很多的周边传感器模块的实测案例,本文介绍和演示LOTO示波器实测光照强度传感器的使用。下图就是主角感光模块,可以用来测量光照强度。这个模块也很简单,只有3个引脚,一个电源,3.3v或者5V,一个地,一个模拟量输出。输出电压的大小就代表了环境光照的强度。我们还是可以使用上次实测超声波测距模块的测试线。只需要用到一根电源线和一根地线。所以任何型号的LOTO示波器的DE-15扩展口都可以使用。我们按模块上的标记接好电源,把示波器的探头接到模块的光照强度输出引脚即可。我们现在已经可以看到有光照强度的模拟电压输出了。用手挡住模块上方的光照以及用手移...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光照强度传感器 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-04-21 11:46:00
- 荧光氧气传感器工作原理简介
- 冷发光是一种电子激发的物质在激发时发出的紫外线(UV)、可见光(Vis)和红外线(IR)光。而光的吸收和发射之间的过程通常用一个能量级图来说明,即雅布朗斯基图。下面工采网小编通过光学原理给大家说说荧光氧气传感器工作原理。发光原理如图所示:发光染料(发光体)吸收光(A)将电子转移到激发态(S1或S2)。在激发态下,电子通过振动弛豫(VR)迅速损失能量,通过内转换(IC)将能量降至S1的最低振动能级。在基态(S0)的弛豫过程中,光以较长的波长发射称为荧光(F),吸收和发射波长之间的差异称为斯托克斯位移。在激发态(S1)中,电子可以经历自旋转换,导致系统间从S1交叉(ISC)到T1(三重态),从而...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 荧光氧气传感器 发帖人:sensor 发帖时间:2020-12-09 14:24:00
- 森霸传感器AS312,一般都是什么价格啊
- 森霸传感器AS312,一般都是什么价格啊
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 传感器 发帖人:世纪末Endthe 发帖时间:2020-08-26 23:22:00
- 压电式传感器工作原理和应用
- 压电式传感器工作原理 压电式传感器工作原理主要基于压电效应,利用电气元件和其他机械把待测的压力转换成为电量,再进行相关测量工作的测量精密仪器,比如很多压力变送器和压力传感器。压电传感器不可以应用在静态的测量当中,原因是受到外力作用后的电荷,当回路有无限大的输入抗阻的时候,才可以得以保存下来,下面就由贤集网小编我来给大家简单的讲讲压电式传感器工作原理的应用情况! 实际压电传感器只可以应用在动态的测量当中。它主要的压电材料是:磷酸二氢胺、酒石酸钾钠和石英。压电效应就是在石英上发现的。当应力发生变化的时候,电场的变化很小很小,其他的一些压电晶体就会替代石英。酒石酸钾钠,它是具有很大的压电系...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 压电式传感器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-07-10 14:14:00
- 电位器式传感器结构和原理
- 电位器式传感器结构 电位器一种常见的机电元件,广泛应用于各种电气设备和电子设备中。电位器传感器就是将机械位移通过电位器转换为与之成一定函数关系的电阻或电压输出的传感器。 由电位器由电阻元件、电刷、骨架等组成。 形式:直滑式和旋转式,旋转式有单圈旋转式和多圈旋转式两种,电刷有触头、臂、导向及牰承等装置组成。触头常用银、铂铱、铂铑等金属。电刷臂用磷青铜等弹性较好的材料。骨架常用陶瓷、酚醛树脂及工程数料等绝缘材料。 电位器式传感器原理 在日常工作中,电位器可以说是一种常用的机电元件,广泛应用于各类电器和电子设备中。电位器式电阻传感器可将机械的直线位移或角位移输入量转换为与其成一定函数...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电位器式传感器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-12 14:25:00
- 热电堆传感器可替换美思先瑞MTP10-B7F55
- UTP-STF55B红外热电堆传感器红外热电堆传感器具有高可靠性、高精度等特点,可应用在:1)非接触式温度测量2)耳温测量,额头温度测量3)家电温度测量规格书下载:UTP-STF55B红外热堆传感器规格.pdfSTF55B_NTCR-T表(1).pdf性能指标:性能指标:芯片尺寸:1.2X1.2mm2敏感区域:0.8X0.8mm2视场角度:80度电阻:140±30kΩ噪声:29±2nV/Hz1/2NEP:0.6nW/Hz1/2响应度:110V/W电阻温度系数:0.06%/℃时间常数:15ms探测率:0.63E08cmHz1/2/W热敏电阻阻值:100±2%KΩ热敏电阻Beta值:3950±1...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 热电堆传感器 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-04-16 09:37:00
- 通讯协议手册--电容式指纹传感器模组
- 商城型号链接:https://so.szlcsc.com/global.html?k=HN0160通讯协议手册:FPM_protocol_CH_V1.1.pdf
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 电容式传感器 发帖人:哧Joseph 发帖时间:2020-04-02 14:39:00
返回